结果:找到"开关芯片 国产方案 2.4G 无线通信 物联网 超低成本 超低功耗 ",相关内容1000条
  • Ci24R1超低成本高性能2.4GHzGFSK无线收发芯片
  • 1、产品概述Ci24R1是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。Ci24R1采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。Ci24R1内部集成兼容BLE4.2标准的PHY与MAC,可以非常方便实现与手机数据交互。Ci24R1操作方式非常方便,只需要微控制器(MCU)通过二线SPI接口对芯片少数...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4g,射频 发帖人:动能世纪刘先生 发帖时间:2023-02-28 15:29:00
  • 无线芯片Ci24R1在抢答器上的应用
  • 无线抢答器,一款知名度较高却并不常见的一款产品,无线抢答器是由笔记本电脑、无线数据采集器、和多组抢答器组成。在竞赛、文体娱乐活动(抢答活动)中,能准确、公正、直观地判断出抢答者的机器。无线抢答器主要是通过无线遥控控制抢答按钮,通过触发按钮的先后顺序获得优先权。无线遥控如何控制按钮,这理主要是通过无线芯片使遥控跟按钮产生联系,遥控器跟按钮都需要一个发射芯片跟一个接收芯片,动能的Ci24R1是接收一体的芯片,遥控器更按钮都只需要安装一个Ci24R1芯片就可以产生联系,Ci24R1是工作在2.4GHz频段的芯片,适合低成本解决方案。CI24R1是SI24R1/NRF24L01P的简易替代版本,SI...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 2.4G线射频 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-06-07 00:05:00
  • 开关芯片ATR5179单刀双掷开关单芯片无线通信应用替代PE4259/AS179/CKRF2179...
  • ATR5179是一款采用pHEMTGaAs工艺制作的单刀双掷开关单芯片,芯片内部电路结构简单,该芯片的推荐工作频率为20MHz-4GHz,开关芯片采用单电源供电控制,有非常低的电流功耗,开关开启工作时有非常低的插入损耗。如下图所示为该芯片的功能结构示意图,芯片含有两个控制端口,三个射频端口。V1和V2两个控制端口的电压互为反相,状态不同的时候对应不同的开关通路。ATR5179可替代AS179/CKRF2179MM26-C4/PE4259-63等单刀双掷开关单芯片,是一款超低功耗为无线通信开关控制应用提出更低成本的芯片应用,在智能家居/无线工控/无线农业控制等广泛应用。芯片主要特征IP1dB=...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 2.4G 线 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2021-07-07 15:45:00
  • 国产NFC无线近场通信芯片DP5321/PINTOPIN兼容进口PN5321
  • DP5321是基于80c51微控制器核的13.56mhz高度集成的无接触通信收发模块。它支持6种不同的操作模式:1.PIN2PINcompatiablePN532u2.ISO/IEC14443A/MIFAREReader/Writer3.FeliCaReader/WriteruISO/IEC14443BReader/Writer4.ISO/IEC14443A/MIFARECardMIFAREClassic1KorMIFAREClassic4Kcardemulationmode5.FeliCaCardemulation6.ISO/IEC18092,ECMA340Peer-to-Peer支持以下...
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: NFC 刷卡 线 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2021-04-26 16:00:00
  • Si24R2E集成NVM的超低功耗2.4GHzGFSK/FSK无线发射芯片
  • Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。  当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。  Si24R2E操作方式非常方便,可以不需要...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Si24R2E 2.4G 线 发射 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-19 11:43:00
  • 超低功耗MCU如何降低功耗
  • 低功耗是MCU的一项非常重要的指标,比如某些可穿戴的设备,其携带的电量有限,如果整个电路消耗的电量特别大就会经常出现电量不足的情况。平时我们在做产品的时候,基本的功能实现很简单,但只要涉及到关于低功耗的问题就比较棘手了,比如某些可以低到微安级的MCU微控制器,而自己设计的低功耗怎么测都是毫安级的,电流竟然能够高出标准几百到上千倍,遇到这种情况干万不要怕,只要认真你就赢了。接着仔细分析一下这其中的原因。(1)掐断外设命脉,关闭外设时钟。先说最直观的,也是工程师都比较注意的方面,就是关闭MCU微控制器的外设时钟,对于现在市面上出现的大多数的MCU微控制器,其外设模块都对应着一个时钟开关。只需要打...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,MCU,单机,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-12 14:07:00
  • 低成本AT2401C无线功放芯片资料
  • 近期中科微推出一款功放芯片AT2401C完全兼容RFX2401C超强性能PIN对PIN完全兼容。堪比一头美洲豹强势打入市场并受到广大生产商欢迎。由于无线蓝牙产品在市场的竞争非常大,导致生产商不得已考虑成本方面的问题。由于中科微自身也是研发生产2.4G无线芯片考虑的对客户的配套服务,专门研发了AT2401C功放芯片并以RFX2401C功放芯片为进攻目标,为客户打造超值性价比的配套芯片。价格方面、性能也不亚于也低于RFX2401C。该芯片的常规应用主要包括工业控制自动化,智能家居和和符合RF4CE协议的射频系统中。由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,产品尺寸小以及低成本,使得AT...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AT2401C 线 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-11-11 10:32:00
  • 超低功耗蓝牙5.0—NRF52832-QFAA
  • ●支持BluetoothMesh●2.4GHz射频收发器●低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm●支持1Mbps,2Mbps的速率●TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔●RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA●ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器●在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz●在RAM中运行时功耗为30uA/MHz●单线调试接口(SWD)●支持并行多协议●带唤醒的NFC-A标签●支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议●灵活的电源管理●支持电压范围1.7~3.6V●全自动切换LDO和DC/DC稳压模式●400nA@3VOFF关闭模式...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙5.0 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-08-01 10:10:00
  • SI24R1芯片2.4G收发一体兼容nRF24L01P超低功耗动能世纪总代理
  • 2.4G射频方案SI24R1在设计中应该注意的几点事项:Si24R1是一颗专为低功耗无线通信应用场合设计的自有知识产权的2.4GRF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24L01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性功...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G收发一体 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-07-25 15:20:00
  • 一款性价比很高低功耗蓝牙芯片NRF51822-QFAB
  • 关于采用NORDICNRF51822系列的朋友们,如果考虑到产品上的成本问题,可以考虑nRF51822-QFAB这款比QFAA和CEAA要便宜稍微一点点,QFAB也是是一款多协议蓝牙低功耗/2.4GHz专用RF的单芯片解决方案,广泛用于包括PC周边、上网电视遥控器、运动/健身/保健传感器、玩具以及自动化等应用。IC功能包括:128KB,80K蓝牙协议,48K运行应用代码数字和混合信号周边,包括SPI、2-wire、ADC以及正交解码器;16PPI通道;撘配片上LDO时电源范围为1.8-3.6V,LDO旁路模式为1.75-1.95V;片上下拉DC/DC转换器用于3V电池(例如,纽扣电池);片上...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 NRF51822 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2019-04-11 11:51:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: